This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:当我们仅使用16位 DAC 范围时、最小/最大输出功率值是多少?

Guru**** 2387680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/859541/dac38j84-what-is-the-min-max-output-power-values-when-we-only-use-the-16-bit-dac-range

器件型号:DAC38J84

您好!

当我们仅使用16位 DAC 范围时、最小/最大输出功率值是多少?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅数据表第7.3.28节