This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:随着温度升高、电流感应会漂移得太远(>室温)

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/857656/amc7834-current-sensing-is-drifting-far-away-with-higher-temperatures-roomtemp

器件型号:AMC7834

你(们)好。

幸运的是、我们通过电流感应引脚和分流器(200mR)测量了外部电流。 在室温下、它似乎正常工作。  

但随后、我们尝试在高达125°C 的高温下测量相同的电流、并在读取值与反应性之间发生了巨大变化。 AMC 的电流读数告诉我们一个值几乎是实际值的两倍! 我们在大约50°C 的温度下看到了错误的温度读数...

同样、AMC 告诉我们温度过高、因此他认为分流器上的差分电压(200mR)高于它。

分流器的额定温度高达175°C  

AMC 的热敏电阻位于 VSS 上而不是 GND 上。 AMC 在125°C 下工作(SPI 工作、双极 DAC 驱动器工作)。

那么、不确定 AMC 是否存在热问题? 但是、与此论文相对的是(SPI、DAC 工作、已经从较低的温度漂移...)。

您是否有任何想法?

谢谢、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进行了一些调查、但对我来说、这还不是一个全面的故事:

    • 担心内部基准电压(2、5V)漂移。 但双极 DAC 在整个温度范围内都是稳定的。
    • 我在整个温度范围内测量了 U-Ref、并且相对于 AMC 内部温度(32°C 至122°C)、我的增量约为1mV。
    • 我意识到超过125°C 的 AMC 温度值正在变得不易察觉

    我的问题:

    1. 如果它不是内部基准电压、那么这里的问题是什么? 内部运算放大器漂移了吗?
    2. 为什么我意识到在如此低的 AMC 温度下这么早的行为(例如、我看到实际电流和 AMC 电流之间的 Δ I 为12mA @AMC-温度=85°C)。 距离规格最大值如此之远。 在122°C AMC 温度下、CS 值的增量为26mA!!
    3. 基准引脚上的电容值漂移或 AMC 上的其他电容是否会导致此类问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    您如何为器件供电? 您是否使用了稳定电源? 电源引脚上是否存在明显的开关噪声或纹波? 如果您使用的是开关模式电源、您是否还有 LDO?

    您的电源的直流值是否随温度变化?

    CS 输入的共模电压是多少?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我们意识到、我们仅测量了基准电压引脚、而不是测量了这些>4.7 uF 电容器所在的电压调节引脚。 我们在这里看到它会大量收缩到1.xxx V!!!

    因此、该电容器(4.7uF 钽电容器)不是正确的电容器、将其更改为22uF Elko 或陶瓷电容器后、问题完全消失了。 使用热枪时、它在温度下似乎是稳定的。

    因此电源可能会有一点噪声、但应该是稳定的。 在+5V 和-5V 上有一个 DCDC、在3V3侧有一个 LDO。 LDO/DCDC 不在临界温度范围内。

    我想"补偿"电容器>4.7uF 是一种用于基准电压的低通滤波器、或者它到底是如何工作的? 也许我们4.7uF 钽的滤波器曲线会以这种方式漂移、从而出现多种光谱去存储。 上限变化产生了巨大影响。

    谢谢、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    我猜是个好消息。   

    我不确定电容的行为、但如果该值随温度降低、则基准采样电流可能会使基准电压崩溃、尽管我对此有疑问。  我可能会错了、但当开始失败时、钽通常表现为短暂的行为。  可能没有为此温度指定电容器?

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您的右侧-看起来钽的行为非常短、2、5V 电压大幅下降。 我的侧边没有超出规格、但可能是在组装过程中损坏了。

    BR、
    Markus