This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS128模拟电源移除

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, TPS793

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/856839/ads124s08-ads128-analog-power-removal

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件: TPS793

您好!

我使用的是连接到 MCU 的 ADS124s08。 应用极少要求它对数据进行采样、因此、在其余时间、我想降低功耗。

系统中较高的电流阱之一是我正在使用 ADC 采样的电阻桥、我意识到器件的 AVSS-SW 引脚就是为此而设计的。 但是、硬件未配置为使用它(电池的低侧电源不是从 AVSS-SW 引脚获取的)。

相比之下、系统的模拟部分通过专用 LDO (TPS793)供电、该 LDO 具有可通过 MCU 控制的使能引脚。

问题是:我是否可以安全地关闭模拟电源以降低电桥的功耗? 是这样、状态寄存器的 DRY 标志是否正确指示模拟器件何时斜升?

谢谢、

Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    如果我正确理解您的问题、您将无法使用 AVSS-SW 开关来断开传感器激励、而只需关闭 AVDD 电源即可。  是这样吗?

    如果关闭模拟电源、则必须确保不超过绝对最大额定值、尤其是模拟输入。  只要在 AVDD 关闭时没有对模拟输入施加电压、您就应该可以了。

    关闭 AVDD 将使 ADS124S08进入复位状态。  在 AVDD 达到标称工作电压之前、您将无法脱离复位状态。  一旦器件从复位条件中释放、所有寄存器将返回默认值。  这将需要再次写入之前使用的任何配置。  状态寄存器将为您提供一些附加信息。  位7 (FL_POR)将被置位、表示一个 POR 发生。  状态寄存器的位6 (nRDY)指示 ADS124S08是否准备好接受通信的配置更改。  如果位6为高电平、器件仍在启动、当为低电平时、您可以重写配置。

    如果由于电源上的电容器或模拟输入路径上的电容器而有电容器仍在充电、nRDY 标志将不会指示模拟信号路径已稳定。  这与初始上电序列相同。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    谢谢、这正是我想要知道的。

    谢谢、

    Davide