This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:硬件电路问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300EVM-PDK, AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/855905/afe4300evm-pdk-hardware-circuit-problem

器件型号:AFE4300EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: AFE4300
您好!
我在使用 AFE4300EVM-PDK 时遇到了两个问题。
首先、电路板上似乎没有 U4和 U5。
其次、当我使用它来测量一些电阻时。 例如、IOUT0和 IOUT1用作电流源、VESNS0和 VSENS1用作电压测量点。 然后、我使用示波器检测电阻器两端的信号波形、得到的结果是电流输出的一端存在信号、而另一端几乎没有信号  我想问电流源执行此操作是否正常?
非常感谢、
Haoger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Haoger、

      由于 AFE4300是根据 NDA 共享 的、因此我们希望在 biosensing_afe-support@list.ti.com 上将此讨论脱机。

    此致、

    Midhun Raveendran