请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8028EVM-PDK 您好!
我在没有 MMB0主板的情况下使用 ADC EVM 套件并使用外部微控制器。 该套件工作正常、但我想增大模拟输入的范围。 根据数据表、该范围设置为0至 Vref、默认 Vref 为板载生成的2.5V。 我想感应高达5V 的电压、并想知道在施加5V 的外部 Vref 之前是否需要考虑任何因素、或者它是否会损坏芯片。 绝对最大额定值为7V、但我不希望将 ADC 置于非标准条件下。
请提供建议。
谢谢、此致、
Sufyan Khan