This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8665:ADS8665

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8661, ADS8556, ADS8557, ADS8558, ADS8568, ADS8548, ADS8528, THS4561, OPA192
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/856474/ads8665-ads8665

器件型号:ADS8665
主题中讨论的其他器件:ADS8661ADS8556ADS8557ADS8558ADS8568ADS8548ADS8528THS4561OPA192

大家好! 也许我的问题是被骗了、我需要回答。 我正在寻找 ADC 来对50kHz 双极信号进行采样。 我的选择是具有1Msps 的 ADS8661、但... PGA 之后、它具有15kHz LPF。 我很抱歉、但为什么?

谨致问候 Andrii、抱歉我的英语)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrii、

    PGA 之后的 LPF 有助于滤除前端电路的噪声、尤其是1Mohm 输入电阻、该结构使 ADC 能够保持良好的性能。 由于您的输入信号频率较高(50kHz)、因此可使用两种解决方案:

    如果您需要多通道输入: 不带 LPF 的高电压 ADC 是一个不错的选择、例如:ADS8528 (12位/8通道)、ADS8548 (14位/8通道)和 ADS8568 (16位/8通道)、或 ADS8558 (12位/6通道)、ADS8557 (14位/8 通道)和 ADS8556/6通道。 它们可以接受高达+/-12V 的高压直接双极信号。

    2.衰减器放大器+低压 ADC 解决方案:下面是一个很好的参考设计、以展示示例: OPA192+THS4561/4551+ADS89xx/ADS91xx ADC

       http://www.ti.com/lit/an/sboa307/sboa307.pdf

    此致、

    戴尔