工具/软件:Linux
您好!
我尝试测量通道0处的电压
CMD 0x97代表以下配置。
7 位 => 开始位。 控制字节从第一个高位- 1b 开始
6-4 位 => A2 - A0通道选择位- 001b (通道0)
3位 => 模式- 0b (12位 ADC)
2位 => 单端通道选择 - 1b
1-0Bit => 断电模式无断电- 11b
我在 MISO 线路上观察随机值。 请查看命令值。 是否有任何测试模式/命令可用于检查 ADC 芯片响应的验证。
根据 您之前的评论、
>>每次转换发送多少个时钟?
如何检查配置的每次转换时钟?