This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34SH84EVM:FTDI 图形发生器设置

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC34SH84EVM, TSW30SH84EVM, LMK04828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/783282/dac34sh84evm-ftdi-pattern-generator-setting

器件型号:DAC34SH84EVM
主题中讨论的其他器件: TSW30SH84EVMLMK04828

我尝试使用 FTDI DLL 使用 LabVIEW 来控制 DAC34SH84EVM、但存在错误、无法与器件通信。 我正在使用 LabVIEW 2017、希望这不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让负责的人员尽快回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fuquan、

    我看到您正在尝试连接 TSW308x EVM、而不是 DAC34SH84EVM。 为此、请按照论坛帖子中的说明操作:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、帖子无法解决问题、我一直收到错误代码12、无法更正。 DLL 文件看起来不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请阐明您正在运行的 EVM。 DAC34Sh84EVM 或 TSW308x EVM?

    如果您使用的是64位系统、另请提供建议。 如果是、我怀疑错误是由于64位系统中的32位 dll 造成的。 我们需要要求我们的软件团队对其进行修补。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此电路板为 TSW30SH84EVM (www.ti.com/.../TSW30SH84EVM),相关的 GUI 软件为 TSW308x EVM 软件(修订版 B)。 FT 程序显示器件说明为‘TSW308xEVM’。 我很困惑、但很确定电路板上的描述是"TSW30SH84EVM"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了更清楚地说明这一点、我将使用 TSW1400 Rev D 和 TSW30SH84 EVM 生成数据流。 使用附带的 LabVIEW 代码控制 TSW 1400、高速数据转换器专业版为正。 但是、使用 FTDI 图形发生器示例代码控制 TSW30SH84 EVM 为负。 运行程序时会显示错误代码12。 我正在使用 LabVIEW 2018、这是问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 NI LabVIEW 上进行有关错误代码12的简要搜索显示了32位 DLL 与64位操作系统环境。 我将要求我们的软件团队检查您是否可以确认您是否正在运行64位环境。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我运行64位 Windows 10
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在64位 Windows 上安装了32位 LabVIEW。 程序可以正常运行、不会弹出错误。 现在、我想知道是否可以直接从 TSW308x GUI 加载寄存器? 创建我自己的 FTDI txt 文件并不容易。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福泉

    我在单独的论坛帖子中回答了您的问题:
    e2e.ti.com/.../2903435

    您使用的此程序实际上是为了充当 DLL、以弥合您想要运行的最终软件与 EVM SPI 寄存器写入/读取之间的差距。 如果您最后选择的是 LabVIEW、那么您可以创建一个包装程序、该包装程序会将配置文件分出并通过 DLL 程序逐个加载。

    我们仍在研究64位兼容性。

    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我尝试逐一加载它们。 例如、我想将时钟8&9分频器更改为128、 它对应于 LMK 寄存 器 x04 x0000080、我是否应该像下面所示那样进行配置? 我关闭 GUI 并运行 LabVIEW 代码、 没有错误、但 我看不到输出发生任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FTDI 模式文件路径也需要更改为 LMK04828.txt

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供 LMK04828.txt 或我需要自行制作?

    -福泉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福泉

    我已将信息发布在您的主线之后的第二个回复中。 请返回前面的讨论。

    有一篇论坛文章、介绍了如何通过此 DLL 准确连接 TSW308x EVM。 请相应地遵循此主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福泉
    我们的软件团队建议此时使用32位 LabVIEW、因为生成64位 DLL 需要几天的有效软件支持。 如果您需要、我可以离线联系您以获取一些信息、证明软件支持是合理的。
    我现在将关闭此 TT。 如果您有任何其他问题、您始终可以回复此论坛以重新打开 TT。