This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ADS1294R SPI 问题

Guru**** 2527090 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1294R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/787611/ads1298r-ads1294r-spi-issue

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件:ADS1294R

尊敬的所有人:

我们使用 ADS1294R 设计了电路板、但 SPI 存在问题。 我们没有返回 ID、并且重新调整的值完全不同、我们应该 Hve (应该为0x60)。

ADS1294R 复位引脚由外部 MCU 驱动、因此可对芯片进行良好的复位。 我们使用内部时钟、ADS1294R 的配置处于单极模式(AVDD 和 DVDD 为3V3、AVSS=GND)

你有什么想法吗?

谢谢

此致、

Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damien:

    感谢您的发帖!

    错误的器件 ID 通常是由不正确的启动例程引起的。 请参阅此主题 :e2e.ti.com/.../772043
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的反馈。

    但是、当我们读取 ADS1294R 芯片 ID 时、我们读取的是0xC0而不是0xD0。 。

    启动时、我们读取

    -按照预期将 CONFIG1寄存器配置为0x06、

    -将 CONFIG2寄存器设置为0x00而不是0x40

    - GPIO 寄存器按预期设置为0x0F

    因此、它看起来保留位被设置为0而不是1

    您可以确认吗?

    此致、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damien:

    对于您报告的某些值、情况似乎就是这样。

    您是否有机会查看我在上一篇文章中提到的上电问题?