This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298 -电极阻抗

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/788025/ads1298-ads1298---electrodes-impedance

器件型号:ADS1298

大家好、

 

我需要知道如何激活 ADS1298芯片中的阻抗。

根据数据表中的(9.3.1.7.4导联脱落检测),我应该能够使用 LOFF_STATP 和 LOFF_STATN 寄存器检测电极连接(开/关),

我尝试了寄存器0x04,0x0f,0x10,0x11,0x12,0x13和0x17的许多值 ,结果没有 改变。

 返回数据中的状态字为:0xC0 0x0F 0xF0。 这意味着对于所有通道,LOFF_STATP 寄存器不会以值1更改。

 

与导联脱落相关的寄存器的值是(我认为顺序工作):

0x04:01111001

0x0F:11111111

0x10:11111111

0x11:00000000

0x12:默认值

0x13:默认值

0x17:00000010

 

如果有任何帮助,我会很感激。

谢谢、

Shlomi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖。

    为了使用直流导联脱落检测方法、LOFF 寄存器(04h)的最后两位必须为00。 LOFF_STATP 和 LOFF_STATN 位仅在使用直流导联脱落时由每个输入引脚上的比较器更新。 目前、您已将导联脱落激励电流配置为 FDR/4频率下的方波。

    此致、