This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ADS1298测试信号未生成、DRDY 引脚停止以生成低电平信号。

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/785805/ads1298r-ads1298-test-signals-not-generating-drdy-pin-stops-to-generate-low-signal

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件:ADS1298

我之前曾在论坛上提出过这个问题、我从讨论中得出结论、这个问题是我的 PCB 设计的问题、我将其更改为看起来与 ADS1298 ECGFE_PDK 电路板完全一样。

我仍面临以下问题:

1. DRDY 引脚在10或20次后停止切换(停止前切换的次数不恒定,但小于50)。

2.如果它不停止切换、那么数据应该正确?! 嗯、我一直接收0 (我认为、由于 ADS 完全停止发送任何数据、我的控制器将其解释为0)。

3.我了解了 ADS 中内部生成的测试信号,接收这些信号就证明了信号路径是畅通的。 因此我尝试测试了它(我认为检查内部测试信号与 ECG 导联的连接方式或是否相关)。 如果正确、我应该得到1Hz 方波。 我没有得到它们。 问题1和问题2占主导地位。

SPI 通信工作正常、寄存器读取和写入工作正常、已尝试并测试。

我使用的是 STM32L04、因为我的 MCU 和 DRDY 引脚在上拉电阻器启用的情况下配置为输入。

VCAP1引脚上的电压为1.1V。 因此、这是已检查并已过时的。

我已经花费了大量的时间和资源来尝试重新创建电路板、但它仍然无法正常工作、因此我感到非常不满意。

我的结论是 ADS 的数字部分工作正常、但 ADC 部分根本不工作。 在给定症状的情况下、此结论是否正确?

我插入了正面的图像:

和电路板背面:

这是原理图和布局文件:

e2e.ti.com/.../ADS_5F00_STM32_5F00_Rev-B.sch

感谢您的帮助、

甘地。

e2e.ti.com/.../ADS_5F00_STM32_5F00_Rev-B.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里还显示了 DRDY 信号在发送 START 脉冲后如何转换、在进行一些切换后如何停止切换。 (停止切换之前的脉冲数是随机的、但很少)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ninad、

    在此通信期间、您能否显示 PWDN、RESET 和 START 引脚的状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ninad、

    是否已解决此问题?