请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV1548 我有一个14位 DAC 通过 MCU 连接到 TLV1548 ADC、以捕获 ADC 的输出并控制 DAC 的输入。 我尝试测量偏移误差和增益误差。 我阅读了许多不同的文章、其中讨论了失调电压误差和增益误差、但实际上没有一篇文章详细介绍了如何测量这些误差。 假设 FS 为5.5V。
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们有一个非常好的培训系列、其中详细介绍了 ADC 增益和偏移误差的测量和校准。