This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:单端信号问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/783724/ads1120-single-ended-signals-question

器件型号:ADS1120

我们可以看到、ADS1120可以支持4个单端信号、但我没有找到任何设计示例

它是否有任何有关4个单端信号的设计示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    术语"单端测量"的使用意味着相对于接地的单极输入测量。  ADS1120具有多路复用器输入、四个模拟输入中的每一个都与 AVSS 进行内部连接。  方框图中显示了这一点、其中 AVSS 在内部连接到 AINN 输入。  AINP 输入连接到四个模拟输入(AIN0、AIN1、AIN2和 AIN3)中的一个。  模拟电源还必须为单极电源、例如模拟电源范围内的+3.3V/GND 或+5V/GND。

    进行单端测量时、必须禁用并旁路 PGA。  增益也被限制为增益1、2或4。  ADS1120数据表第24页的第8.3.2.2节中的标题为旁路 PGA 的部分讨论了该操作。  外部连接类似于:

    此致、

    Bob B