主题中讨论的其他器件: DAC81416
您好!
我们有一个 DAC81416EVM 电路板、我对如何使用它有一些疑问:
我已阅读 DAC81416的规范(SLASEO0-2018年7月)。 有关寄存器位和器件引脚操作的一些说明如下:
第16页、或
第18页等
问题是:触发信号是否由寄存器位和器件引脚的 OR-LOGIC 确定? 即、如果 LDAC 引脚连接到0 (有效)、则触发寄存器中的寄存器位 LDAC 无效。 如果我只想使用软件触发、那么 LDAC 引脚必须连接到1 (未激活)、它是否正确?
2.在规范的第18页中描述了切换模式。 切换模式0、1和2之间有何差异? 进行了比较。 一次只能设置其中一个、对吧?
在差分模式下(根据第18页的描述)、应该写入哪一个 DAC 数据寄存器? 正极还是负极?
4.规范中定义了三种断电类型:第25页上的器件断电、第26页上的内部基准断电、第30页上的通道断电。 有什么区别? 器件是否断电、包括其余两个? 如果是、这是否意味着器件断电具有最高优先级?
提前感谢!
此致、