This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ADS1018-Q1:ADS1018-Q1

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/781413/tina-spice-ads1018-q1-ads1018-q1

器件型号:ADS1018-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TIADS1118

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好,

非常感谢您迄今提供的支持。 我们正在处理以下一项要求。  

我们已使用 ADS1118连接热电偶 K 型。 我们的测量范围为0至300°C 电子器件将暴露在0°C 至75°C 的工作环境中。  

我们预测该块的误差预算。 电路已连接以供参考。  

在电路2 x 1M 中、电阻器处于上拉和下拉 状态。 两个499欧姆的低通滤波器电阻。  

现在考虑电阻器的容差和 PPM 如何计算热核电压到 ADC 输入的偏差? 我们能否在 TINA 中对此进行仿真。  

我能不能用。 建议进行计算以预测电阻器将如何影响热电偶 mV o/p 至 ADC I/P? 这些是无源组件误差。  

现在、该芯片的内部基准值是多少? 我无法在数据表中找到这一点。  

我想根据 ADC I/p 上的输入电压来预测 ADC 计数  

如果由于电阻器容差,热电偶 mV 会出现偏差,则需要对此进行预测。 PL 指南。  

您能否执行以下操作: 有关此问题的帮助?

此致、

模块

e2e.ti.com/.../S49_2D00_Heater-Controller_2D00_TC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amod、


    您的问题有很多。 首先、您可以使用 TINA 对其中的一些进行仿真、但直接进行计算更为重要。

    我认为您应该通读以下 TIPD。 这与您的设计类似、并且有很多有用的信息。 第12页上有一节介绍了开始时的系统误差计算、您应该能够将其应用于您的设计。

    www.ti.com/.../slau509.pdf

    本设计指南应帮助您计算测量误差的预期误差。 我会仔细阅读它、以确保您了解每个部分的总误差贡献。

    至于您的其他问题、对于基准电压、数据表将基准误差与增益误差相结合、增益误差在数据表中进行了说明。 例如、如果使用±2.048V 范围、如果增益误差为±0.01%、则与基准误差为±204.8uV 完全相同。

    原理图中还有一条您发送给我的注释、通常我不会将电感器置于 ADC 的电源路径中。 对于串联电感、由于数字电流的 L (di/dt)、您可能会在电源中引起一些大的电压尖峰。 您确实有一些其他电阻来减少这种情况、但我通常会避免这种情况。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、
    非常感谢。 这真的是一个很好的信息。 只有一个疑问。 我了解了滤波器导致的误差。 但是,RPU 和 RPD 如何结合误差,就好像它们是相等的并且温度漂移相等,那么它不会影响 TC 电压的电平。 我的理解是否正确?
    此外,电源电压变化是否会导致任何误差?

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amod、



    上拉和下拉电阻器通常对测量没有太大影响。 这些电阻器增加测量误差的主要方法是通过这些电阻器产生的偏置电流。 该偏置电流与热电偶引线电阻发生反应、会增加测量的失调电压。 1MΩ、对于两个 k Ω 偏置电阻器和一个3.3V 电源、电流将为1.65uA。 如果总引线电阻为1Ω Ω、则这是1.65uV 的额外误差。 如果引线电阻为10Ω Ω、如果存在额外误差、则为16.5uV。 任何电源变化都会增加此误差、但这仍然可能是一个小误差。



    吴约瑟