This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263:信号输入是否必须连接到4个输入引脚才能以18位分辨率运行?

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5263, ADS5263EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/778788/ads5263-must-the-signal-input-to-4-input-pins-for-operating-it-by-18-bit-resolution

器件型号:ADS5263
主题中讨论的其他器件:、 TSW1400EVM

您好!

我将使用 ADS5263芯片乘以接收器系统的 ADC。 我希望在该接收器系统中具有18位分辨率。

要获得18位分辨率、必须将信号输入到4ea 输入引脚?

如果还不错、如何处理18位分辨率的操作?

我想得到您的帮助。

最棒的酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jaden、
    你过得怎么样?
    是的、我们将研究您有关 ADS5263 18位模式的问题。
    我将在2天内回复您。

    谢谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jaden、
    你过得怎么样?
    感谢您使用 ADS5263器件。
    您是否使用 ADS5263EVM 和 TSW1400EVM (用于 ADS5263的输出数据采集)?
    (如果是、您可以按如下方式操作以下寄存器设置。)
    是的、您可以根据您的应用分别使用一个(一个通道的输入引脚)到四个通道(4个通道的4个输入引脚)。
    要运行18位模式、只需通过序列将寄存器设置为:
    地址 数据
    0x00 0x0001
    0x46 0x8800
    0x0F 0x0200
    0x0F 0x0000
    0x46 0x9001
    0x25 0x0040
    然后、您可以使用 TSW1400 GUI 捕获数据
    您可以看到斜坡模式(18位模式)。

    谢谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jaden、
    你过得怎么样?
    根据问题1、
    请查看 ADS5263用户指南的原理图(用于16/18位模式的 CH IN1、CH IN2和 CH IN4的 EVM 设计):
    www.ti.com/.../ADS5263EVM

    谢谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    你过得怎么样? 感谢您的回答。

    我的问题是、为了获得18位分辨率、是否必须将信号施加到四个输入引脚上。
    换言之、如果只向引脚施加一个信号、是否不可能实现18位分辨率?
    因此、我想知道如何设置硬件电路、使其由18位分辨率的 ADC 运行。
    我还有一个问题。 对于18位操作、我是否只能使用以下引脚?
    -。 IN1A_P、IN1A_M
    -。 IN2A_P、IN2A_M
    -。 IN3A_P、IN3A_M
    -。 IN4A_P、IN4A_M
    此时、如何处理下面未使用的引脚? ;连接至接地或直流电源。
    -。 IN1B_P、IN1B_M
    -。 IN2B_P、IN2B_M
    -。 IN3B_P、IN3B_M
    -。 IN4B_P、IN4B_M
    此外、如果只使用1个通道、如何处理未使用的通道引脚?
    谢谢你。
    此致、
    Jaden
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jaden、
    你过得怎么样?
    我们需要清楚地了解您使用 ADS5263器件的应用。
    下面是一个示例、假设您需要:
    只会向 ADS5263器件发送一个模拟输入信号
    并且只会将一组数字 LVDS 输出数据(达到18位分辨率)发送到 FPGA 进行捕获、对吧?
    如果这是正确的、那么是的! ADS5263是可以实现的。
    请告诉我们。 我们可以为您提供更详细的描述。

    谢谢!

    回答问题1:
    对于18位操作、我是否只能使用以下引脚?
    -。 IN1A_P、IN1A_M
    -。 IN2A_P、IN2A_M
    -。 IN3A_P、IN3A_M
    -。 IN4A_P、IN4A_M
    答案是:是的!
    对于问题2:
    如何处理下面未使用的引脚? ;连接至接地或直流电源。
    -。 IN1B_P、IN1B_M
    -。 IN2B_P、IN2B_M
    -。 IN3B_P、IN3B_M
    -。 IN4B_P、IN4B_M
    答案是:您可以从 ADS5263用户指南的原理图中看到
    www.ti.com/.../ads5263evm
    如上所示、未使用的引脚是悬空的


    非常感谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Chen、

    感谢您的真诚回答。

    我理解您 的答案是"教人"。

    这张图片 是您对单输入的评价吗?

    谢谢你

    此致、

    Jaden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden、

    你过得怎么样?

    是的、没错。

    如果您已经具有 ADS5263EVM 和 TSW1400EVM、

    然后您可以尝试以下方法

    然后、您可以按预期获得良好的结果:

    感谢您使用 ADS5263器件!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您的回答。

    我几乎理解您的解释。 在这里、我将再问一个问题、以确保我理解。
    我知道 、当馈入一个输入信号时、无需使用射频分离器即可直接连接它
    IN1A、IN2A、IN3A、IN4A 四个输入端口、如下所示。 对吗?
    谢谢你。
    此致、
    Jaden
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jaden、
    你过得怎么样?
    谢谢! 该示例可能适合您的需求。
    是的、如果需要使用或不使用射频分离器、可能取决于应用。
    显示的最后一幅图片是 R36+INxA_P、R38+INxA_M 和 C43是否直接连接
    总之、它们都需要放置在靠近 ADS5263的一对输入引脚的位置
    尽可能地(布线距离 ADS5263输入引脚必须小于大约4cm)。
    当然、也请匹配所有布线长度并尽可能缩短。
    我相信这并不是太困难。
    然后、如果您在系统上使用多个 ADS5263器件、
    在这种情况下、您可能需要使用分离器将一个输入信号共享到多个 ADS5263器件。

    感谢您使用 ADS5263器件!

    此致、