主题中讨论的其他器件: ADS1291
您好!
我正在使用 ADS1292开发 EOG 检测电路。 我可以配置 ADS1292并查看测试信号(方波)、但 RLDOUT 电压和 CH1/CH2数据输出在正常电极输入下是奇怪的。
ADs1292_Reg_Write (ADS1292_REG_RLDSENS、0x20);RLDOUT 为1.65V、无交流组件。
ads1292_Reg_Write (ADS1292_REG_RLDSENS、0x2C);RLDOUT 平均为1.8V、正弦波为600mV (50Hz)。
CH1/CH2数据输出通常接近-1.7V 或-2.42V;具有小正弦波噪声。
我不确定问题是由我的电路设计引起的:RLD 器件和模拟输入(1N 1P 2N 2P);还是由寄存器配置引起的。
单极电源:AVDD=3V;2.42V 基准
ADs1292_Reg_Write (ADS1292_REG_CONFIG1、0x01);
ADs1292_Reg_Write (ADS1292_REG_CONFIG2、0xA0);
ADs1292_Reg_Write (ADS1292_REG_LOFF、0x10);
ADs1292_Reg_Write (ADS1292_REG_CH1SET、0x00);
ADs1292_Reg_Write (ADS1292_REG_CH2SET、0x00);
ADs1292_Reg_Write (ADS1292_REG_RLDSENS、0x23);
ADs1292_Reg_Write (ADS1292_REG_LOFFSENS、0x00);
ADs1292_Reg_Write (ADS1292_REG_LOFFSTAT、0x00);
ADs1292_ReG_Write (ADS1292_REG_RESP1、0x02);
ads1292_Reg_Write (ADS1292_REG_RESP2、0x07);
ADs1292_Reg_Write (ADS1292_REG_GPIO、0x00);
感谢您的支持和建议
此致、
Zhihia