This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63002:适用于4至20mA 的应用

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC63002, DAC7760
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1176615/dac63002-application-for-4-to-20ma

器件型号:DAC63002
主题中讨论的其他器件: DAC7760

尊敬的团队:  

我的客户正在考虑使用 DAC 进行 电压和电流 输出。 要求如下所示

-电压输出和4至20mA 电流输出

- I2C 接口  

  是否有任何使用 DAC63002 (如 DAC7760)的4至20mA 电流输出解决方案?  

如果有使用智能 DAC 的此功能的应用手册、请告诉我。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    DAC63002本身不能像 DAC7760那样驱动4至20mA。 我们似乎没有任何 I2C 4至20mA DAC。 我将与我的团队再次核实、看看是否有其他集成 I2C 解决方案。  

    另一种选择是使用支持 I2C  的 DAC 来驱动4至20mA 的分立式输出级。  

    最棒的

    Katlynne Jones