This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8586S:多器件的 Cs 和 rd 引脚

Guru**** 675400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1179520/ads8586s-multi-devices-cs-and-rd-pin

器件型号:ADS8586S
大家好。 我需要一些有关 ADS8586S 芯片的信息。 
我需要使用3个并联器件、以具有18个通道。 能否将所有 RD 引脚连接到电表上并使用3个独立的 CS 信号? 如果器件的 CS 引脚失效、是否忽略 RD 引脚上的任何脉冲?
注意:所有的 START-CONV 引脚也被连接至电表。
此致、Luca
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    让我花几天时间来回答您的问题。

    谢谢、

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    简而言之、是的、RD 可以连接在一起、CS 可以独立。

    如果多个器件共享同一信号、我只会对线路上可能产生的布线和电容稍微谨慎一些。 通常将一个电阻器串联(例如20 - 100欧姆、49.9欧姆典型值)、以帮助应对开关可能产生的恶劣边缘、因此我建议为电阻器放置一个空间。 希望它不那么糟糕、您需要一个与每个缓冲器串联的缓冲器。

    为了获得更详细的解释、CS 和 RD/SCLK 的下降沿将激活并行串行总线逻辑、因此在发生这种情况之前、RD/SCLK 将被有效忽略。 如数据表所示、CS 激活总线、RD 时钟输出数据。 因此、如果 不首先使用 CS、器件通信总线将不会处于活动状态。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tnx Cole!

    现在一切都很清楚。
    非常感谢