This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:建议使用合适的 TI 制造的微控制器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/757409/ads1298-suggestion-for-an-appropriate-ti-made-microcontroller

器件型号:ADS1298

您好!

我打算使用 ADS1298通过12导联测量 ECG。 我还想连接 BP 和单导联 ECG 的其他外设。 我想知道是否可以建议 TI 提供的最合适的微控制器用于此目的。 请建议合适的器件。  

谢谢、此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhinav:

    我们需要更详细的信息才能建议处理器。 ADS1298所需的只是一个 SPI 端口、因此该部件非常简单。 就处理器而言、您需要确定运行 ADS1298的采样率、以及是否打算对数据进行任何基于 CPU 的滤波。 您还需要弄清楚"其他外设"将如何与微控制器连接。 我将把您的帖子移至其中一个处理器论坛、以便从他们那里获取输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    如上所述、SPI 接口是一项简单的要求。 您需要提供更多信息。 为您提供一个检查列表:

    闪存和 RAM 大小?

    2.管脚编号(GPIO 编号)?

    3.采样率?

    其他 外设? LCD? 计时器? RTC? I2C? Comprator? 等等

    5、基于 CPU 的滤波? 浮点过程?

    有些 MSP430 SOC 具有集成的24位 ADC 和段 LCD、专为 ECG 应用而设计。  请在下一页中搜索。

    www.ti.com/.../products.html

    B.R

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题如何? 您是否获得了解决方案?

    如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  此已解决我的问题    按钮 

    冬季、

    搜索 E2E! 您的问题可能已经得到解答!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    因为您很长时间没有回复。 我将关闭此帖子。 但您仍可以在此帖子中提出问题。

    B.R
    冬季