This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5401:针对温度传感器寄存器的二进制至十进制转换

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5401, TMP75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/755587/ads5401-binary-to-decimal-conversion-for-temperature-sensor-register

器件型号:ADS5401
主题中讨论的其他器件: TMP75

大家好、

 

您能告诉我如何在温度传感器寄存器上将二进制数转换为绝对十进制日期吗?

如果有任何转换公式、请告知数据表中的位置。

 

此致、

Takashi Onawa

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takashi、

    我们已将您的问题转发给设备专家、他们应尽快与您联系。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf - San、

    自您上次回复后已超过10天。 您能告诉我您的支票的当前状态吗?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf - San、

    有更新吗?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuf - San、

    有什么意见?

    此致、
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我可以就此发表任何意见吗?

    此致、
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好 Takashi、

    很抱歉耽误你的回答。 您可以使用 Excel 函数=BIN2DEC 将8位二进制值转换为十进制值。

    请参考下图。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf - San、

    感谢您的回复... 不过、我想知道如何将温度寄存器上的二进制数据转换为实际的温度十进制值、它是否真的起作用?

    为了转换数据、至少需要以下信息。 请告诉我有关 ADS5401的以下信息吗?

    范围、例如128~-55C

    2. 分辨率,例如) 7位

    3. 格式,例如,二进制补码格式或无符号格式

    注:从根本上说、数据表应包含如下信息(以下是一个示例、请参阅 TMP75数据表)

    但 ADS5401数据表中没有对此进行说明、因此我要问。

     

    [例如、TMP75数据表格式表]

    [ ADS5401数据表中的温度寄存器说明]

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi、

    数据表中的寄存器有错误。 位 D8不是温度传感器值的一部分。 这是一个8位寄存器、它是2的比较器。 范围如下:

    0x80 =-128摄氏度

    0x00 = 0摄氏度

    0x7f = 127摄氏度

    我正在搜索可发送给您的特征数据。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim-San、

    好的、我明白了。 完美!

    >我正在搜索可发送给您的特征数据。
    这些数据将非常有用、当您找到数据时、请尽快告知我们。

    此致、
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ads5402_5F00_temp-sensor-data.xlsTakashi、

    附加的数据。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim-San、

    感谢您在这方面的帮助。
    好的、我理解了、我昨天可以解决这个问题。

    此致、
    Takashi Onawa