This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TSC2046E:Linux 驱动程序源代码

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2046E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/758344/linux-tsc2046e-linux-driver-source-code

器件型号:TSC2046E

工具/软件:Linux

您好!

您可以向我发送 TSC2046E 的(kuramochi@fujiele.co.jp) Linux 驱动程序源代码吗?

内核版本为4.14.67。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、我们没有用于此器件的任何示例 Linux 驱动程序。
    也许在 Linux 社区中、有一些开发的内容可能会有所帮助、但我们不会维护任何内容。

    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    锡米亚-圣、

    感谢你的帮助。
    什么是 Linux 社区?
    如果有、请向我显示 URL。

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一个客户以前使用过的软件、但如果您搜索 Linux 支持、我相信还有很多其他资源

    https://git.kernel.org