This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:是否可以对 ADC 部分断电(AVDD/AVSS 关闭、DVDD 打开)

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/756863/ads1282-is-it-okay-to-partially-power-down-the-adc-avdd-avss-off-dvdd-on

器件型号:ADS1282

是否可以关闭模拟电源(AVDD 和 AVSS)、但保持数字电源(DVDD)处于活动状态? 我赞赏我们将需要确保至少在这种模式下不驱动任何模拟输入。

在此模式下、我们还将禁用时钟输入并将 RESET 引脚保持为低电平。

我们希望简化设计、因此需要在所有电源关闭时移除当前用于隔离数字 I/O 引脚的组件。

谢谢、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    如果您注意不要将信号应用于任何模拟输入(或至少将这些信号的电流限制为<10mA)、那么在 DVDD 通电的情况下关闭模拟电源应该不会有问题。

    我唯一要注意的另一个问题是将 AVDD 和 AVSS 拉至接地(希望您的电源 LDO 已经做到了这一点)。 请参阅 www.baldengineer.com/5-ldo-regulator-considerations.html)、并使其保持足够长的关闭时间、以便这些电源上的电源去耦电容器完全放电。 我看到在从部分通电状态为器件供电时、其他器件会产生一些有趣的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回答。

    我也很感谢有关 LDO 下拉的建议。 这是我将要查看的内容。

    此致、

    Andrew