This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7817:带宽数据

Guru**** 1947870 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7817, ADS8350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/756959/ads7817-bandwidth-data

器件型号:ADS7817
主题中讨论的其他器件: ADS8350

您好!

 

我想知道 ADS7817的带宽信息、尤其是-3dB 情况。

如、ADS8350在数据表中将全功率带宽定义为-3dB 时为25MHz、-0.1dB 时为5MHz。

ADS7817的此类数据是否可用?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥巴-桑


    我已经检查过、没有有关 ADS7817全功率带宽的数据。 ADS7817于2001年推出、除了数据表中显示的数据外、我找不到该器件的任何旧特性数据。


    吴约瑟