This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:运动和环境光发生变化

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/756042/afe4404-motion-and-ambient-light-changes

器件型号:AFE4404

您好!

 

从 AFE4404数据表中可以看出、下面黄色段落的含义是什么?

这是否意味着在设计中需要注意运动和环境光的变化、TI IC 无法滤除此类噪声?

9.2.1设计要求 AFE 架构非常灵活、因此可用于外周毛细血管氧(SpO2)高性能饱和应用以及低功耗、电池供电的心率监测(HRM)应用。 AFE 的高动态范围可为所需信号(振幅通常较小)实现出色的 SNR、即使存在由环境和运动变化引起的大信号伪影也是如此。

 

9.2.2详细设计过程

以下重要因素是充分发挥 AFE 的性能优势的关键:1. 良好的光学元件、包括明亮的 LED 和高灵敏度光电二极管2. 良好的机械设计3. 根据信号条件设置最佳 AFE 设置的校准环路

TI 建议首先根据以下因素对动态范围进行系统级预算:1. 输入到 AFE 2的直流信号电流的范围。 不同用户的交流/直流比范围3. 预期信号电流会因伪影(如运动和环境光变化)而变化4. 心率提取算法成功运行所需的 SNR 根据上述分析、可以对 AFE 的可用动态范围(约100dB)进行分区

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jayue、

    PPG 信号的质量因用户而异、因此需要使用校准例程来动态调整 AFE 的参数、以便从任何给定的个人获取更好的信号。
    突出显示的段落讨论了编写校准例程时应考虑的所有因素、例如环境光的变化、运动引起的干扰、接收信号的直流等

    此致、
    Prabin