This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:DAC37J82

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82, DAC38J84, DAC38J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/755556/dac37j82-dac37j82

器件型号:DAC37J82
主题中讨论的其他器件: DAC38J84DAC38J82

因此、我将尝试了解 DAC37J82的数据表。    第7.3.3节中的表3介绍了通道速率与串行器/解串器 PLL 输出时钟频率之间的关系。   该表 还具有列速率 、其中包含 全列、半列、四分之一列和八列。   此列中的速率是指什么?  此外、这些 速率与输入采样率和/或使用的通道数之间的关系是什么。

此外、 寄存器  0x22 (config34)包含输入路径 A、B、C、D 和输出路径 A、B、C、D 的路径选择  在数据表中、我找不到关于这些路径的任何内容。  据我所知、只有2条输入路径(来自第23页的功能方框图)在进入输入多路复用器块之前来自 JESD204B 接口。   

感谢对这些问题的任何澄清。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thang、

    地址0x22的两个高位字节控制输入数据多路复用器、该多路复用器将数据从 JESD 块发送到 NCO/混频器/抖动数字块。  低两个字节选择数字块输出数据如何路由到哪个 DAC。 对于 DAC38J82、数据可以路由到四个可用 DAC 中的任何一个、但只能路由其中的两个。 对于 DAC38J84  、数据可按任何所需顺序路由到全部四个输出 DAC。  

    对于您的第一个问题、请查看随附的文档。

    此致、

    Jim

     e2e.ti.com/.../6303.DAC38J84-Clock_2C00_-PLL-and-SERDES-Configuration.docx