This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:BCM 的连接

Guru**** 2769955 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/754872/afe4300-connections-for-bcm

器件型号:AFE4300

我使用带 STM 的 afe4300进行 BCM 计算。 我已经记录了50kHz 时已知电阻的 ADC 值、并绘制了分段线性曲线、并获取了电阻的相关数据。 为此、我使用了 afe 4300产品说明书第30页的第8.1.1节中的应用电路。 在测量人体阻抗时、我对要建立的连接有疑问。 可以为此获得帮助吗?

谢谢、此致

Abhinav Nagaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhinav:

    您可以在此处发表您的疑虑。

    此致、
    Prabin