This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263EVM-PDK:MMB0

Guru**** 1101410 points
Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/739866/ads1263evm-pdk-mmb0

器件型号:ADS1263EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADCPro

我可以从何处下载 MMB0接口板的器件驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    左侧高、

    MMB0驱动程序随 ADCPro 插件安装一起提供。 安装 MMB0插件后、您可以在以下目录中找到设备驱动程序:

    C:\Program Files (x86)\ADCPro\MMB0驱动程序


    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该软件包仅安装了 ADC_pro、不包含 MMB0驱动程序。  没有这样的目录  C:\Program Files (x86)\ADCPro\MMB0Drivers


    请帮助。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该软件包仅安装了 ADC_pro、不包含 MMB0驱动程序。 没有这样的目录 C:\Program Files (x86)\ADCPro\MMB0 Drivers
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    左侧高、

    ADCPro 安装程序不包含此驱动程序。 它仅在插件安装程序中提供。

    插件安装程序可从以下位置下载: http://www.ti.com/tool/ads1262evm-pdk

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同样、该封装 ADS1262EVM-PDK 不包含用于 MMB0电路板的驱动程序。 PC 显示"未知"设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    左侧高、

    您是否能够在 ADS1262EVM-PDK-SW 封装中找到 MMB0驱动程序?

    我尝试下载它并验证 MMB0驱动程序是否安装在我之前提到的位置。 如果以某种方式更改了 ADCPro 安装位置、则可能需要查看修改后的安装目录。

    此致、
    Chris