This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:为什么有四个模拟输出?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82, DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/753145/dac37j82-why-four-analog-outputs

器件型号:DAC37J82
主题中讨论的其他器件: DAC37J84

您好!

我正在寻找具有两个模拟输出的~1GSPS DAC。

DAC37J82被列为"双通道"、实际上有两个数字路径、但有四个多路复用模拟输出。

为什么是这样? 是否可以重复使用现有模拟前端? 还是某些应用实际需要此类多路复用?

您能不能建议使用双路 DAC 而不会产生这种开销吗?

谢谢、
David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    DAC37J82属于具有四个 DAC 输出(DAC37J84)的同一系列。 TI 以双通道器 件的形式销售这款4 DAC 器件、但允许用户使用4个输出中的2个、从而以折扣价提供该器件。 这在 PCB 布局期间有时会有所帮助。

    此致、

    Jim