This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:内置安全机制?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/753780/ads1299-safety-mechanisms-built-in

器件型号:ADS1299

您好、E2E 论坛、

我知道、此 IC 不应用于医疗应用。 但是、我想知道除了 ESD 之外、器件是否内置了任何保护措施。

谢谢、

Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    绝对可以在医疗应用中使用 ADS1299。 最重要的是、医疗设备标准适用于整个系统、而不仅仅是一个组件。 ADS1299非常适合低噪声生物电势应用、例如 EEG 甚至胎儿 ECG、但需要额外的电路来满足任何和所有安全和性能监管标准。 除 ESD 外、ADS1299不包含任何其他保护措施。

    此致、