请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1247 您好!
我想请你告诉我你对以下现象的看法。
我的客户发现 、当输入超出"Vref"时、输出数据出现异常现象。
也就是说、如果输入超出+Vref、 则正常器件将输出"7FFFFF"。
但我们认为该器件会异常输出"随机数据...
Vref 时 、会观察到相同的现象。
如果 在+/-Vref 范围内、输出数据 显示正常。
请检查随附的文件。
由于我不明白为什么会发生这种情况、因此我想请您提出您的想法。
感谢您的支持。
此致、