主题中讨论的其他器件: ADS122C04
尊敬的 TI 团队:
我可以看到 ADS124S08具有12个输入。 我总共有4个负载单元、因此我可以使用此 IC、以便我可以从4个数量连接总共8个模拟线路。 负载单元。?
激励电压对于 所有负载单元都是通用的、我认为 AVDD 是我必须提供激励电压的端子。 如果我错了、请纠正我的问题。
是否有任何其他 IC、其中的模拟电压可以超过5.5V? 我的称重传感器激励电压范围为5V~10V、因此如果我要使用 IC ADS124S08、那么我无法施加超过5.25V 的电压、这将位于称重传感器的边缘。 因此、请在此处提供建议。