This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:高性能 fSCLK/fCLK

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/739245/ads1278-sp-performance-fsclk-fclk

器件型号:ADS1278-SP

大家好、

如果我没有按照 数据表中的要求将27MHz fclk 预分频1、1/2、1/4、1/8以获得最佳性能、会发生什么情况?因为我的电路板只能为我提供13Mhz、而不是135MHz ?

谢谢、大家好

Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该器件的规格允许100kHz 至32.768MHz 的主时钟、因此13.0MHz 时钟正常。

    谢谢
    Christian