This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC10D1500RB:ADC10D1500RB/NOPB

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC10D1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/738499/adc10d1500rb-adc10d1500rb-nopb

器件型号:ADC10D1500RB
主题中讨论的其他器件: ADC10D1500

ADC10D1500RB/NOPB   

生产日期是什么
什么是数据代码

适用于2件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将查看您的问题、并很快与您联系。

    -Chloe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好
    我已确认我们有>10 ADC10D1500RB/NOPB 的库存来完成订单。
    这些电路板可能是在2016年11月/12月组装的、但我不确定 ADC 单元上的数据代码是什么。 该信息不会作为生产的一部分记录。
    我希望这对您有所帮助。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我是第一次购物、所以我遇到了这个问题
    他可以下载的形式发票
    2件
    ADC10D1500RB / NOPB
    ADC10D1500RB / NOPB- ADC10D1500是一款低功耗、10位、双路1.5 GSPS 或单路3.0 GSPS AD 转换器参考板
    1,999.00美元3,998.00美元
    原因
      
    eTusa SP z O.
    UL.Portowa 7A m 5.
    华沙03-197
    Regon 145917737
    Nip 524 274 81 99
    KRS 0000404640
    运输费为30976467

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好

    我不确定您需要什么。

    您是否已在在线 TI 商店下订单?  

    如果您下了订单、您应该已经收到 TIstore 订单接受电子邮件、该电子邮件必须被接受才能发送订单。 您是否收到了该电子邮件? 您是否单击"接受订单"链接并完成了所需的步骤?您能否通过该电子邮件提供订单号以帮助我参考详细信息?

    如果不是、请提供有关您所需内容的更多信息。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想买2件
    ADC10D1500RB / NOPB
    通过银行汇款支付
    您需要一张形式发票
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供更多详细信息。
    我正在检查我们可以做些什么来帮助解决这个问题。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我已经与您所在地区的销售团队讨论过这一点、他们应该与您联系。
    他们应该能够帮助您通过不同的方法购买这些电路板。
    此致、
    Jim B