请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7828SW-Linux 主题中讨论的其他器件:ADS7828
工具/软件:Linux
您好!
请提供此 ADC 的 Linux 器件驱动程序以及平台驱动程序详细信息。 我们将其与基于 x86体系结构的凌动处理器配合使用。我们需要一些信息、例如添加硬件信息的位置、如 i2c 引脚信息。我们需要在其中添加 x86体系结构驱动程序详细信息的特定目录。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好!
请提供此 ADC 的 Linux 器件驱动程序以及平台驱动程序详细信息。 我们将其与基于 x86体系结构的凌动处理器配合使用。我们需要一些信息、例如添加硬件信息的位置、如 i2c 引脚信息。我们需要在其中添加 x86体系结构驱动程序详细信息的特定目录。