我在电源电压方面遇到一些奇怪的行为。 如果我通过 J2在 VDD 上提供3.6V 或更高的电压、那么当我发送 SPI 命令来设置 DAC 电压(例如将其设置为2.0V)时、它将正确设置电压、并且一切都按预期工作。 但是、当我提供任何小于3.6V 的电压(例如3.3V)时、当我发送 SPI 命令来设置 DAC 电压时、它只会保持为0v、并且永远不会改变。 我使用 ESP32发送 SPI 命令-这是一款3.3V 器件。
我还尝试断开 JP5、以便 RSTSEL 上拉至 VDD、DAC 在上电时输出中量程。 同样、当我通过 J2在 VDD 上提供3.6V 或更高电压时、DAC 在加电时输出2.5V (中间量程)、而无需发送任何命令。 因此、在这种情况下、它似乎正常工作。 但是、当我提供任何小于3.6V 的电压(例如3.3V)时、DAC 输出0v 不会在加电时进行中量程、而不会发送任何命令。
根据数据表、它应该在2.7V 至5.5V 的电压范围内工作、所以我必须做些错误。
谢谢、
David