This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3660EVM:Firmwareが見つからない μ A

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3660EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1181243/adc3660evm-firmware

器件型号:ADC3660EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

TSW1400EVMとADC3660EVMを使用しています。μ A

Firmwareが見つからないと警告がでます。μ A

GUIはインストールしました。μ A

指定フォルダに。rbfが見つからないです。

直接、rbfファイルがほしいです。μ A

よろしくお願いいたします。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    翻译: 

    我使用的是 TSW1400EVM 和 ADC3660EVM。 如果未找到固件、则会出现警告。 我安装了 GUI。 在指定的文件夹中找不到.RBF。 我希望直接使用 RBF 文件。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michi、

    RBF 文件可以位于以下目录:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\1400 Details\Firmware

    或者、我也将其附加到了此帖子中、您可以在此处下载它: e2e.ti.com/.../ADC_5F00_FIRMWARE.rbf

    此致、Chase