This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760EMC-EVM:关于 DAC8760 EVM-EMC 的电源

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/694153/dac8760emc-evm-regarding-supplies-to-dac8760-evm-emc

器件型号:DAC8760EMC-EVM

我对电路板的电源有疑问。 提供+/-15V 电源的额定电流必须是多少。 我可以通过+/-15V、0.5A 额定值的直流稳压电源供电吗? 它会损坏电路板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nishant、

    使用带有此 EVM 的+/- 15V 电源时不会造成损坏。 这些电压电平处于器件的建议运行条件内。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 感谢 Garrett
    Nishant