This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:需要 CAD 文件

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/711476/dac8760-cad-file-needed

器件型号:DAC8760

你好

http://www.ti.com/product/DAC8760/pinout-quality

您能否上传 DAC8760IPWP 器件的 CAD 文件(.BXL)(它是 HTSSOP-24)。

仅 DAC8760IRHAT (VQFN-40) 可用 :-(

可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该模型目前不存在、但我们可以向我们的集中建模团队提出请求。 生成该文件大约需要1周时间。

    模型完成后、我将更新此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只是为了更新此主题-模型请求已提交、但我尚未收到完整的模型。 我将在模型完成时更新该帖子、该帖子应在本周结束前。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于模型交付较晚、我已向我们的建模团队上报了这一问题。 当我收到他们的消息时、我会向您提供最新信息。 理想情况下、该更新将包括很快提供该模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该模型现已推出: www.ti.com/.../pinout-quality

    感谢您的耐心等待、对于延迟、我深表歉意。