This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8698:ADS8698温度问题

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8698
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/712833/ads8698-ads8698-temperature-issue

器件型号:ADS8698

我使用的是使用 SPI 的 ADS8698 ADC、并在环境温度下正常工作。 但当我在71'c 下运行时、即使输入发生变化、器件也会读取大约双范围恒定输出。 请帮助解决此问题。 情况紧急。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kumar Swamy

    欢迎访问 TI E2E 论坛。

    您在 SPI 接口上的时序似乎微不足道。

    ADS8698在 SCLK 的下降沿启动数据、理想情况下、主机应在下一个上升沿捕捉数据。 但这可能会因这两个信号路径中的布线长度和缓冲器而异。 25°C 和75°C 时主机引脚上的 SDO 和 SCLK 示波器截图将清楚地显示这种现象。

    稍后将捕获实例移动半个 SCLK 周期可以解决该问题、但最好先观察示波器上的两个信号。

    此致、
    Sandeep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandeep、
    感谢您的回复。
    现在、我的 ADC 有问题、我可以在71C 时正确读取所有7个通道、但第8个通道会产生问题。 第8个通道的输入为5V、在71C 时显示为6V。 我在71c 处测量了输入、它正确显示了5V。 请建议解决方案。 情况紧急。

    谢谢、此致、
    库马尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kumar Swamy

    既然您从8个通道中的7个获得了正确的数据、那么您可能已经解决了计时问题。

    您能否分享将模拟输入驱动至第8个通道的电路原理图? 接口信号的屏幕截图也会有所帮助。

    此致、

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、由于其他问题、我无法分享原理图。 但 CH1的输入来自5V 的直流/直流转换器、该转换器在高温下也是恒定的。 但器件的读数为6V。

    通道和直流-直流转换器之间没有组件

    此致

    库马尔