This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:TSW14J57EVM

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC12J4000EVM, ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/691594/adc12j4000evm-tsw14j57evm

器件型号:ADC12J4000EVM
主题中讨论的其他部件:TSW14J57EVMADC12J4000

嘿、我订购了器件型号为 TSW14J57EVM 和 ADC12J4000EVM 的图形发生器和 ADC、一到货、我查看了两个器件型号的用户手册、并注意到它们分别具有两种不同的12V 和5V 电源电压。 我想知道将这两块板连接在一起而不会损坏板上的任何芯片是否安全。 ADC12J40000EVM 用户手册还使用了器件型号不同的图形发生器(TSW14J56EVM)。 您是否建议将两个 EVM 板连接在一起时保持安全

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard

    这些板可以安全地一起使用。 TSW14J57EVM 上的12V 电源不会发送到 FMC+连接器、因此不会损坏 ADC12J4000EVM。

    确保您的12V 和5V 电源能够提供至少3A 的电流。 最初连接到电源并打开时、EVM 将使用中等电流。 随着电路板配置和设置数据采集、需求将增加。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     非常感谢您回答我之前关于电源电压的问题。 还有一件事。 我不熟悉在使用 GUI 时使用具有图形发生器的 ADC 进行评估。 我将 TSW14J57EVM 和 ADC12J4000EVM 与一个高频率为240MHz 而不是500MHz 的函数发生器配合使用(在用于测试的数据表中列出)。 我尝试在 HSDC 专业版上捕获数据、同时输入 ADC 采样率、ADC 输入频率、NCO、抽取等多个参数。。。  我注意到正在捕获大量噪声、我不知道这是由函数发生器产生的 ADC 产生的噪声还是其他噪声。 最重要的是、我想正确了解 ADC12J4000EVM 和 TSW14J57EVM 的使用。 在 GUI 上捕获哪些数据?(即 HSDC Pro 和 ADC12J4000EVM GUI A)。  我是否需要将高达500MHz 的频率输入到 ADC 中、以获得适当的结果、即使它只是用于测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard

    当我回复您的另一篇帖子时、我没有查看上面显示的 FFT 图。 ADC EVM 设置和高速数据转换器专业配置之间的配置匹配可能会出现问题、或者链路可能未正确同步。

    请尝试以下操作:

    • 验证 ADC EVM 设置
      • 板载时钟
      • FS = 2700MSPS
      • 旁路模式;DDR
      • 编程时钟和 ADC
    • 验证 High Speed Data Converter Pro 设置
      • ADC12J4000_BYPASS
      • ADC 输出采样率= 2700M
    • 单击"Instrument Options"(仪器选项)>"Reset Board"(重置板)
    • 不要为 DDC 或 NCO 启用任何附加器件参数。
    • 捕获数据并提供 FFT 屏幕截图。
    • 将测试选择更改为时域并提供另一屏幕截图。

    希望这将解决问题或提供更多信息以帮助进一步调试。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本次讨论的结论见: https://e2e.ti.com/support/data_converters/high_speed_data_converters/f/68/t/692485