This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1602:

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/690402/ads1602

器件型号:ADS1602

输入端子"AINP (AINN)"的建议中心电压是否为1.5V 或1.45V 或2.5V?
此外、是否有建议的方法将 ADS 1602提供给外部差分驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的发帖!

    建议的共模输入电压为1.5V。通常、每个输入引脚上的绝对电压范围介于 AVDD 和 AVSS 之间; 但是、如果每个引脚上的输入电压保持在-0.1V 至4.2V 之间、ADS1602将显示最高的线性性能。总之、我不知道为什么推荐的共模这么低。 让我向设计人员确认是否有具体原因。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在与我们的团队交谈后、我了解到最佳 THD 性能是在1.45V 左右的输入共模电压下测得的。这就是为什么使用该共模指定数据表的原因。 由于共模电压增加到1.5V 以上、THD 似乎降低了约5dB 至7dB。

    如果您可以接受 THD 性能损失、则可以使用2.5V 共模。 您是否正在使用内部基准? VMID 将为2.5V、因此您可以缓冲该电压并使用它来设置输入共模电压。

    此致、