请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC81416 大家好、
在 Vout=3.3V 和 Vout=-3.3V 条件下、是否有任何有关"IOUT 与 VOUT 特性曲线"的数据?
数据表第1页显示了以下内容、但我的客户希望查看该图(如果有)。
>高驱动能力:±25mA,电源轨2.5V
此致、
雅丽塔/日本地区
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.