This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:快速超范围指示

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/712506/ads54j60-fast-overrange-indication

器件型号:ADS54J60

尊敬的 E2E 大师:

我们使用高速 ADS5454J60进行数据采集和后分析。

如数据表中所述、ADC 在输入电压超过可编程阈值时提供 FOVR 指示。

数据表指定在18个时钟周期+ TPD (~4ns)后呈现 FOVR。

此外、FOVR 可以(1)替换采样 LSB 或(2)覆盖 PDN/SDOUT 引脚(如果配置)。

QW1) 考虑 18个时钟周期的延迟。  它是从采样时钟定义为离散 IO 指示吗? 如果是、当 FOVR 嵌入到下游数据中时、延迟是多少?   

QW2) 如果 FOVR 替换 LSB、该样本和 FOVR 之间是否存在任何时间相关性? 即、该样本已损坏、应 忽略不计?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼桑

    对于#1、延迟为62个 CLK 周期。

    对于#2、在此模式下、每个 LSB 为高电平的数据字都被视为超出范围数据并损坏。 每次出现都将被标记。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

     

    感谢您的回答。

    如果我正确理解、使用嵌入式 LSB 方法会有效地获得15位分辨率。

     您是否有关于  此方法中 ENOB 降级的更多信息以及该降级的程度?  假设 采样时钟为410MHz。

     

    BR、

    日产