This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:PLL 锁定问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686057/dac3482-pll-lock-issue

器件型号:DAC3482

尊敬的专家:

我的客户正在评估 DAC3482。  它们发现 、在运行期间寄存器0x05的位5始终为1、这意味着 PLL 丢失锁定。 我查看了数据表、如下所示。 这是对这个问题的合理解释吗? 我想知道“版本 ID 100b 或更早版本”的含义是什么。 我们如何知道 DAC3482的版本 ID?

请注意、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    ALARM_FORT_PLL 是一款模拟 PFD 检测器、用于检测 PFD 的上升/下降电流之间的电流漂移、以确定 PLL 锁定。 应该有一些标准教科书来讨论实现和潜在的泄漏电流影响精度 DAC348x 系列硅质铁在这种特定的锁定检测器方面存在一些问题、我们决定不向客户推荐这种方法。

    版本 ID 从0x7F 寄存器读回。 基本上、硅酮的生产版本和早期测试版本存在这一问题。 因此、我们不建议使用此锁定检测器

    一些来自 Wikipedia 的参考

    -Kang