This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高速数据转换器 DAC 和 ADC 产品

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/707223/high-speed-data-converter-dac-and-adc-product

主题中讨论的其他器件:DAC37J82

戴尔

我们正在寻找低于规格的 DAC、ADC。
ADC IF 输入范围:300MHz 至600Mhz。
DAC IF 输出范围:70MHz 至500MHz
带宽:100Mhz
接口:JESD204B
低电流。

我想推荐一款产品。

谢谢你