This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:FSYNC 防冻垫中的 CLK 频率相关性

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/710307/ads1278-clk-frequency-dependency-in-fsync-fromat

器件型号:ADS1278

我在低速模式下使用 FSYNC 格式的 ADS1278。  我在采样率(SR)将在50 至8000SPS 范围内变化的应用中使用 ADS1278。
我每1/SR 时间将 FSYNC 引脚驱动为高电平50个 clk 周期、并将引脚驱动为低电平。

CLK 频率= 22Mhz
SCLK 频率= 22Mhz

根据数据表中的表8、f_data 将为8593.75

问题:

让我们考虑一下 ADC 应在50sps 内运行的情况。 当 f_clk 将 ADC 采样率设置为 8593.75并且有效采样率由 FSYNC 引脚决定时、有效采样率是否会从8593.75降低到50?
当所需的采样率低于该速率时、较高的 f_clk 会产生什么影响?
3.我通过保持 f_clk 恒定并根据 SR 要求驱动 FSYNC 引脚来实现不同采样率的方法是否正确?

谢谢、

Tejas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tejas、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    在低速模式下、CLK = 22MHz 将产生8593.75SPS 的输出数据速率。 在同一模式下、将输出数据速率降低至50SPS 的唯一方法是将 CLK 输入频率降低至128kHz。

    FSYNC 接口信号必须是连续的并且与输出数据速率完全相等。 在 CLKDIV=1的低速模式中、每帧必须有恰好2、560个 CLK 周期。 FSYNC 的占空比几乎可以是任何具有1个 SCLK 周期的最小脉宽(高电平或低电平)的值。

    此致、