Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC38RF82 您好!
当 DAC38RF82使用33Msps 插值 x1作为 L-M-F-S-HD=41380或 82380时、是否存在现有的 SFDR 数据?
如果存在、是否可以向我们分享?
此致、
渡边俊弘
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
文俊弘
随附的是采样率为3200Msps 且 输出频率为100MHz 的两种情况的示例。
此致、
Jim
e2e.ti.com/.../41380_5F00_single_5F00_12_5F00_bit_5F00_real.pptxe2e.ti.com/.../82380_5F00_12_5F00_bit_5F00_single_5F00_real_5F00_1x.pptx