This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:噪声、射频、可靠性

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, FDC1004-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/709260/fdc1004-noise-rf-reliability

器件型号:FDC1004

您好!

有关该产品的几个问题:

1) 1) FDC1004的屏蔽能力有多有效? 在非常嘈杂的环境中、这是否不切实际?

2) 2)射频信号如何影响 FDC1004?

3) 3)器件上是否进行了振动测试?

4) 4)在器件上进行故障测试之前是否有任何时间?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    1) 1)屏蔽能力在减少寄生电容的影响方面相当有效。 如果噪声来自影响电容器上电荷的环境源(如荧光灯)、屏蔽将不起作用。

    2) 2)只要电路板设计为抗 EMI、器件就不应受到射频信号的影响。

    3/4) FDC1004-Q1通过了 AEC-Q100规范要求的所有振动和平均故障时间测试。  

    此致、