This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 升压拓扑解决方案

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708862/boost-topology-solution

主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC28056

我们的客户需要 Vin=360V、Vout=650V;Pout=600W 升压非隔离式拓扑解决方案、TI 提供了相关解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩

    我们最新的控制器 UCC28056 (DCM)和 UCC28180 (CCM)将满足这些要求。 虽然您有直流输入而不是交流输入、但该器件仍能正常工作。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric

      谢谢!

     TI 是否有使用 UCC28056和 UCC28180进行升压的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两种设计的参考均位于"Tools & software"选项卡上。 请注意、这些基准具有交流输入、但也可以与直流输入配合使用。

    UCC28180 (CCM): www.ti.com/.../toolssoftware
    UCC28056 (DCM): www.ti.com/.../toolssoftware